Renesas Synergy™

FAQ 3000205 : Q0140035メッセージ(CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+の統合アンインストーラを使用しようとすると、Q0140035メッセージが表示されます。対処方法を教えてください。

 


A: 回答

CS+のラピッド・スタートの機能を有効にしている場合、起動を高速化するために、CS+を常駐させます。

通知領域(タスクトレイ)のCS+のアイコンを右クリックして、「終了」を選択することによりCS+を終了しますので、この後に、統合アンインストーラでアンインストールしてください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください