Renesas Synergy™

FAQ 3000202 : ウォッチパネルに設定した変数情報の移動(CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+を使用しています。
ウォッチパネルに設定したデータ(変数等)を別のパソコンで使用したいのですが、方法はありますか?


A: 質問

CS+では、以下の方法でウォッチパネルの設定情報を引き継ぐことができます。

・コピー元PCでの作業
     1) ウォッチパネルを選択する。
     2) [ファイル]メニュー>[名前を付けてウォッチデータを保存]を選択する。
     3) ファイルの種類を[インポート可能CSV]にして保存する。

・コピー先PCでの作業
     4)コピーしたプロジェクトを読み込む。
     5)ウォッチパネルを開き、コンテキストメニュー(マウスで右クリック)にある  [ウォッチ式をインポート]を選択する。
     6) 3)で保存したCSVファイルを読み込む。

なお、CS+ for CCのウォッチパネルの詳細は、各ファミリごとのデバッグ・ツール編を参照してください。
RL78ファミリ
RXファミリ
RH850ファミリ

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください