Renesas Synergy™

FAQ 3000196 : フローティング・ライセンスの購入前の接続確認

Q: 質問

フローティング・ライセンスを購入する前に、自社のネットワーク環境で接続できるか確認したいのですが、可能ですか?


A: 回答

購入前に、サーバ用のフローティング・ライセンスの管理用ソフトウェア、および、クライアントPC用のライセンス・マネージャをインストールして、接続できるか確認することは可能です。

まず、当社WEBから、サーバ用のフローティング・ライセンスの管理用ソフトウェアのインストーラ(最新版)をダウンロードして、サーバにインストールしていただき、必要な設定をしてください。

次に、当社WEBから、クライアントPC用のライセンス・マネージャのインストーラ(最新版)をダウンロードして、クライアントPCにインストールしてください。
そして、フローティング・ライセンスに必要な設定をしてください。

クライアントPC用のライセンス・マネージャのフローティング・ライセンスのオプションダイアログの「有効にする」ボタンを押し、エラーが出なければクライアントPCからサーバに接続できている状態です。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください