Renesas Synergy™

FAQ 3000193 : annualライセンスの有効期間の確認

Q: 質問

annualライセンスの有効期間を確認したいのですが、どの様にしたらよいでしょうか?

 


A: 回答

次の方法で、有効期間を確認することができます。

・ライセンスマネージャでの確認
ライセンスマネージャにライセンスキーを登録している場合に確認できます。
Windowsスタート・メニューの[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics Utilities]→[Renesas License Manager]を選択し、ライセンスマネージャを起動してください。
対象となるライセンスキーを選択すると、下部にライセンスキーの情報が表示されます。その中の、「使用期限」欄を参照してください。


・フローティングライセンスサーバでの確認
フローティングライセンスサーバにライセンスキーを登録している場合に確認できます。
Windowsスタート・メニューの[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics Utilities]→[Renesas Floating License Server Administrator]を選択し、フローティングライセンスサーバを起動してください。
対象となるライセンスキーを選択すると、下部にライセンスキーの情報が表示されます。その中の、「ライセンスの使用期限」欄を参照してください。


・MyRenesasでの確認
ライセンス取得コードを登録した場合に確認できます。
MyRenesasにログインしていただき、左側の「サブスクリプション・ライセンスキー取得」メニュを選択してください。
登録したライセンス取得コードの一覧が表示されますので、対象となるライセンスキーの「ライセンス終了日時」欄を参照してください。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください