Renesas Synergy™

FAQ 3000192 : annualライセンスのライセンスキーの取得

Q: 質問

annualライセンスを購入したのですが、ツールに登録するライセンスキーはどのように入手するのでしょうか?

 


A: 回答

MyRenesasにログインしていただき、左側の「サブスクリプション・ライセンスキー取得」メニュを選択してください。
その画面で、追加ボタンを押し、製品に同梱されているライセンス取得コードを登録すると、ライセンスキーが生成されます。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください