Renesas Synergy™

FAQ 3000188 : annualライセンスの期限が切れた場合の動作

Q: 質問

annualライセンスの期限が切れた場合の動作を教えて下さい。

 


A: 回答

無効ライセンスとなり、コンパイラは無償評価版として動作します。
更にもう1年使用したい場合はannualライセンスを再購入ください。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください