Renesas Synergy™

FAQ 3000187 : standard版annualライセンスのアップグレード

Q: 質問

standard版annualライセンスに対して、upgrade版permanentライセンスを登録した場合は1年間professional版として使用できますか?


A: 回答

professional版として使用できません。
upgrade版はpermanentライセンスに対するアップグレードにしか対応していません。(ノードロックライセンスのみ)

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください