Renesas Synergy™

FAQ 3000186 : annualライセンスのWEB登録期限

Q: 質問

コンパイラのannualライセンスについてです。
ライセンス取得コードを納品していただいてから、WEBに登録する(ライセンスキーを発行する)までの期限はありますか?

 


A: 回答

1年間です。
1年以内に登録して、ライセンスキーの発行をお願いします。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください