Renesas Synergy™

FAQ 3000183 : annualライセンスとは?

Q: 質問

コンパイラのannualライセンスとは何ですか?


A: 回答

使用期間を1年としたライセンスです。
有効期間は、当社ホームページに、コンパイラ製品に同梱されているライセンス取得コードを初回登録した時点から1年間です。

当社のWebのコンパイラライセンスのページにも説明していますので、ご参照ください。

なお、annualライセンスに対して、今までのライセンスをpermanentライセンスと呼びます。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください