Renesas Synergy™

FAQ 3000197 : professional版のライセンス登録したのに無償評価版として動作(フローティングライセンス)

Q: 質問

フローティングライセンスの環境を構築しています。
サーバに、professional版のライセンスキーを登録したのですが、クライアントPCでビルドすると、無償評価版であるメッセージが出力されます。対処方法を教えてください。

なお、「オフライン使用モードで取得」でライセンス取得でき、ビルド時に無償評価版のメッセージは出力されません。


A: 回答

フローティング・ライセンス・サーバ管理ソフトウェアの

[オプション]⇒
[下位ライセンスの空きがないとき、上位ライセンスの使用を許可する]
にチェックを入れて、ご確認ください。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください