Renesas Synergy™

FAQ 2000318 : 「ウェイトモード/ストップモードから復帰に使用できる割り込みと使用条件」において、ハードウェアマニュアルにシリアルインターフェース割り込みは、「内部クロック、外部クロックで使用可」または「外部クロックで使用可」と記載があるが、すべてのモードで使用可能か?

シリアルインタフェース(UARTi)特殊モード1(I2Cモード)のスタートコンディション検出割り込みおよびストップコンディション検出割り込みは、ウェイトモード/ストップモードからの復帰に使用できません。

 

適用製品

M16C/1N
M16C/24 (M30245)
M16C/30, M16C/30L
M16C/30P
M16C/39P
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62M
M16C/62N (M3062GF8NFP/GPを含む)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6B
M16C/6C
M16C/6H
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/6V
M16C/80
M16C/26
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/29
M32C/80
M32C/81 (M32C/81, M32C/81T)
M32C/82
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/86
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/8A
M32C/8B
R32C/111
R32C/116, R32C/117, R32C/118
R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A
R32C/120, R32C/121
R32C/142, R32C/145
R32C/151, R32C/152, R32C/153, R32C/156, R32C/157
R32C/160, R32C/161
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください