Renesas Synergy™

FAQ 3000195 : WEBサーバでのフローティングライセンスのサーバ設定

Q: 質問

すでにWEBサーバ として活用しているパソコンを、フローティングライセンスのサーバとした場合、考慮することはありますか?


A: 回答

フローティングライセンスを使用する場合には、ポート番号など通信に必要な設定を行う必要があります。
その際に、ポート番号が同じにならないようにしてください。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください