Renesas Synergy™

FAQ 3000194 : フローティングライセンスのサーバの設定

Q: 質問

フローティングライセンスを使用するために、サーバのパソコンでは、他のパソコンからアクセスできる様に設定が必要でしょうか?


A: 回答

ポート番号など、通信に必要な設定を行う必要があります。
詳細につきましては、ユーザーズマニュアルをご確認ください。

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください