Renesas Synergy™

FAQ 3000191 : annualライセンスからpermanentライセンスへの変更

Q: 質問

annualライセンスに対して、upgrade版のライセンスを適用すればpermanentライセンスになるのでしょうか?

 


A: 回答

permanentライセンスになりません。
annualライセンスからpermanentライセンスへの変更はできませんので、別途permanentライセンスのご購入をご検討ください。

なお、upgrade版のライセンスは、standard版(ノードロックライセンス/permanentライセンス)を、professional版(ノードロックライセンス/permanentライセンス)にアップグレードするライセンスです。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください