Renesas Synergy™

FAQ 3000190 : annualライセンス購入時の必要なもの

Q: 質問

annualライセンスの購入を検討しています。
annualライセンスを使用するためには、permanentライセンスの購入が必要でしょうか?

 


A: 回答

permanentライセンスは必要ありません。
annualライセンスとpermanentライセンスはそれぞれ独立したライセンスですので、permanentライセンスがない状態で、annualライセンスのみ使用いただくことは可能です。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください