Renesas Synergy™

FAQ 3000189 : annualライセンスの「1年間」とは

Q: 質問

annualライセンスの使用期限は1年間とありますが、実際にコンパイルしている時間で、1年間分使用できるのでしょうか?

 


A: 回答

違います。
当社ホームページに、コンパイラ製品に同梱されているライセンス取得コードを初回登録した時点から、1年後の日付まで使用可能になります。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください