Renesas Synergy™

FAQ 3000184 : permanentライセンスとは?

Q: 質問

コンパイラのpermanentライセンスとは何ですか?

 


A: 回答

使用期限のないライセンスです。

当社のWebのコンパイラライセンスのページにも説明していますので、ご参照ください。

なお、permanentライセンスに対して、使用期間を1年としたライセンスをannualライセンスと呼びます。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください