Renesas Synergy™

FAQ 3000181 : .text、.textf、.const、.constfセクションの違い(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。
リンクマップの情報を参照すると.textと.textf、.constと.constfがあるのですが、これらは何が違うのでしょうか?


A: 回答

.textセクションと.textfセクションは、コード部用のセクションで、それぞれnear領域用とfar領域用です。
また、.constセクションと.constfセクションは、ROM データ用のセクションで、それぞれnear領域用とfar領域用です。

CC-RLの出力するセクションの詳細については、下記のユーザーズマニュアルをご参照ください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください