Renesas Synergy™

FAQ 3000180 : セキュリティIDの指定(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。
セキュリティIDの指定を、アセンブラソースで記述しているのですが、値が反映されません。
対処方法を教えてください。

 


A: 回答

セキュリティIDに対して、アセンブラソースの記述と、リンカの-SECURITY_IDオプションの両方の指定がある場合には、オプションの指定が優先されます。
アセンブラソースで記述する場合には、-SECURITY_IDオプションの指定を削除してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください