Renesas Synergy™

FAQ 3000179 : オプションバイトの指定方法(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。
マイコンのオプションバイトの設定は、アセンブラで記述するのでしょうか?
それともオプションで指定するのでしょうか?


A: 回答

オプションバイトの設定は、アセンブラソースでも、リンカのオプション(-USER_OPT_BYTE、-OCDBG)でも指定することが可能です。
いずれかで設定をしてください。

なお、アセンブラソースとオプションの両方で指定された場合には、オプションが優先されますのでご注意ください。

詳細は、下記のユーザーズマニュアルをご参照ください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください