Renesas Synergy™

FAQ 3000176 : -DEBUG_MONITORオプションでのE0562011メッセージ(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。

「E0562011:Invalid parameter specified in option "debug_monitor" : "3E00-3DFF"」


A: 回答

リンカの-DEBUG_MONITORオプションで指定している、オンチップデバッグ用のモニタ領域の終了アドレス(3DFF)が先頭アドレス(3E00)より小さいためにエラーを出力しています。
ご使用のマイコンに合わせて、モニタ領域のアドレスを指定してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください