Renesas Synergy™

FAQ 3000173 : SFR/IORの説明内容の参照(CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。マイコンのSFR/IORの説明を、エディットしながら参照することは可能ですか?

 


A: 回答

統合開発環境CS+ for CCのスマートマニュアル機能をご使用ください。

次のパネル上で、マウスカーソルを移動させるだけで、 SFR(Special Function Register)/IOR(I/O Register)の説明を参照することが可能です。(RL78、RXのみ)

  • エディタ パネル
  • SFR/IORパネル
  • 逆アセンブル パネル
  • ウォッチ パネル

本機能は、CS+ for CC V6.00.00 以降で使用できます。
スマートマニュアル機能の詳細はこちらを参照してください。 

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください