Renesas Synergy™

FAQ 3000170 : e² studioを起動しても一瞬で終わってしまう

Q: 質問

e² studioを起動しようとしたのですが、スプラッシュ画面が一瞬見えるだけで終わってしまいます。

 


A: 回答

(e² studioが起動していない状態で)メモ帳などで以下のファイルを開き、
<e² studioのインストールフォルダ>\eclipse\e2studio.ini
"-Xmx1024m" となっている箇所を "-Xmx768m" や "-Xmx512m"などに変更してみてください。

補足説明:
上記の設定値-XmxはJava実行環境の仮想メモリ容量を定義するものですが、PC環境によっては要求通りに確保できない場合があり、その結果Java仮想マシンの起動に失敗することで御質問のような症状になります。
上記の設定値を小さくすれば起動はできるようになりますが、逆にあまり値を小さくし過ぎるとパフォーマンスが低下したり、一部のプラグインが動作しなくなる可能性があるため、512~1024の範囲で調整してください。

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください