Renesas Synergy™

FAQ 2000304 : 【モジュール】RL78/G1Dモジュール(RY7011)をホストマイコンからのAPI制御でiBeaconに対応させることは可能でしょうか?

対応可能です。RBLE_GAP_Broadcast_Enable関数のadv_dataパラメータにiBeaconのフォーマットデータを設定することで可能になります。
iBeaconのフォーマット仕様は、下記URLのページ右下の"Download Artwork and Specifications"からダウンロードできます。(※iBeaconライセンス契約への同意が必要です。)
https://developer.apple.com/ibeacon/

 

適用製品

RL78ファミリ
RL78/G1D
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください