Renesas Synergy™

FAQ 2000311 : 【プロトコルスタック】ビーコンスタックとは何ですか?どのようなメリットがありますか?

ビーコンスタックは、ビーコン製品向けに低消費電力に特化したプロトコルスタックです。
当社標準プロトコルスタック(Bluetooth® low energy プロトコルスタック)と比較してビーコンパケット送信動作時の消費電流を約40%削減することができますので、ビーコン製品のバッテリー動作時間を延ばすことができます。
また、標準プロトコルスタックと併用することで、ビーコンデータの更新などオプショナルな機能を製品に追加することも可能です。
詳細は以下のドキュメントおよびサンプルプログラムをご参考ください。

・ ビーコンスタックの仕様、機能、APIについて
 RL78/G1D ビーコンスタック ユーザーズマニュアル (R01UW0171)
 https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=r01uw0171&genre=document

・ ビーコンの基本的な動作を実行するサンプルプログラム
 RL78/G1D ビーコンスタック 基本機能 サンプルプログラム (R01AN3045)
 https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=r01an3045&genre=tooldownload

・ ビーコンスタックと標準スタックを併用してビーコン送信とオプショナル機能を実行するサンプルプログラム
 RL78/G1D ビーコンスタック 接続確立とビーコンデータ更新 サンプルプログラム (R01AN3313)
 https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=r01an3313&genre=tooldownload

 

適用製品

RL78ファミリ
RL78/G1D
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください