Renesas Synergy™

FAQ 2000303 : 【モジュール】RL78/G1D評価ボードで動作確認したプログラムは、RL78/G1Dモジュール(RY7011)で動作しますか?

RL78/G1D評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)とRL78/G1Dモジュール(RY7011)のRFスロー・クロックの供給方法(オンチップ・オシレータ|外部クロック入力|外部水晶振動子接続)を一致させることで、評価ボードで動作確認したプログラムをモジュールで動作させることができます。
※モジュールの出荷時書き込みファームウェアでは、オンチップ・オシレータ(32kHz)が選択されています。

RFスロー・クロックの供給方法の設定は、下記マニュアルをご参照ください。
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタックユーザーズマニュアル (R01UW0095)
「6.1.3 動作周波数変更」
https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=R01UW0095&genre=document

 

適用製品

RL78ファミリ
RL78/G1D
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください