Renesas Synergy™

FAQ 2000310 : 【プロトコルスタック】White Listに登録したリモートデバイスと接続する方法を教えてください。

ペアリング時に収集したBluetoothデバイスアドレス(BD_ADDR)をWhite Listへ登録し、RBLE_GAP_Create_Connection関数のinit_filt_policyパラメータにRBLE_GAP_INIT_FILT_USE_WLSTをセットして実行することで、White Listに登録したデバイスとだけ接続することができます。

詳細は、以下のマニュアルをご参照ください。

Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック APIリファレンスマニュアル (R01UW0088)
https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=R01UW0088&genre=document

 

適用製品

RL78ファミリ
RL78/G1D
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください