Renesas Synergy™

FAQ 2000312 : 【プロトコルスタック】セキュリティ機能をサポートしたいのですが、簡単に実装する方法はありますか?

下記、サンプルプログラムは、セキュリティ機能を実現するため、Central向け、Peripheral向けの両方のサンプルプログラムに Security Library(R01AN3777)を組み込んでいます。
Security Libraryは、Bluetooth® Low Energyプロトコルスタックのセキュリティ機能を容易に使用するためのAPIを提供します。このライブラリは、Central/Peripheralのどちらのロールでも使用可能です。またEmbedded/Modemのどちらの構成でも使用できます。

Bluetooth® low energy プロトコルスタック Embedded構成サンプルプログラム (R01AN3319)
https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=R01AN3319&genre=tooldownload

 

適用製品

RL78ファミリ
RL78/G1D
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください