Renesas Synergy™

FAQ 2000308 : 【プロトコルスタック】モデム構成時、ホストマイコンのメモリ使用量はどのくらいですか?

ホストサンプルプログラムを提供時のデフォルト設定でUART接続方式は2線接続を選択した場合の各マイコンのROM/RAM使用量(バイト)は以下のとおりです。

・RL78/G14

コンパイラ ROM RAM
CC-RL 20,702 4,524
IAR V2.2 18,431 5,692



 

・RX113

コンパイラ ROM RAM
CC-RX 35,231 8,786

 

 

詳細な環境や設定に関しては、以下のアプリケーションノートをご参照ください。

「Bluetooth® low energy プロトコルスタック RL78/G14ホストサンプルアプリケーション」(R01AN2807)
 https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=R01AN2807&genre=document

「Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック RX113ホストサンプルアプリケーション」(R01AN3155)
 https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=R01AN3155&genre=document

 

適用製品

RL78ファミリ
RL78/G1D
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください