Renesas Synergy™

FAQ 2000309 : 【プロトコルスタック】ペアリング済みのリモートデバイスと接続する方法を教えてください。

RBLE_GAP_Create_Connection関数を使用してリモートデバイスとのリンクを確立します。
RBLE_GAP_Create_Connection関数による、リンク確立要求は、リンク確立イベントRBLE_GAP_EVENT_CONNECTION_COMPが通知されるまで、またはRBLE_GAP_Connection_Cancel関数でキャンセルするまで継続されます。
※リンク確立要求が継続されている間は、次のリンク確立要求を出すことはできません。

詳細は、以下のマニュアルをご参照ください。

BluetoothR Low Energy プロトコルスタック APIリファレンスマニュアル (R01UW0088)
https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=R01UW0088&genre=document

 

適用製品

RL78ファミリ
RL78/G1D
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください