Renesas Synergy™

FAQ 2000299 : マルチファンクションタイマパルスユニットの端子で「-A」、「-B」が付加されているものは何を意味していますか?

「-A」と「-B」は同じ端子機能です。レジスタ設定によって、どちらの端子を使用するか選択できます。

一例として、
「MTCLKC-A」と「MTCLKC-B」はポートファンクションレジスタC(PFCMTU)
のTCLKS(MTCLK端子選択ビット)で選択します。

ユーザーズマニュアルハードウェア編 I/O ポート の章の各パッケージ毎にあるポートファンクションレジスタC(PFCMTU)をご参照ください。

 

適用製品

RX62G
RX62T
RX62N
RX621
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください