Renesas Synergy™

FAQ 2000295 : RSTOUT# をブート用のフラッシュメモリのリセット信号に使用できますか。

RSTOUT#信号はご利用できないため、RES#信号などご利用頂く必要があります。
ブート用以外で下記のリセットタイミングを満足できる場合、外部デバイスに対するリセット信号として利用頂くことは可能です。

RSTOUT#信号は、RES#信号によるリセット解除後に 500us (Typ.)の間、Lowを保持します。

RES#端子でリセット解除後に RZ/T1 のブート処理が開始されるため、RSTOUT#信号を使用している場合、ブート用フラッシュメモリからの読み出しが間に合わない可能性があるためです。

RSTOUT#信号の詳細につきましてはRZ/T1グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア(R01UH0483)の「6.3.6 リセット出力端子(RSTOUT#)」 をご参照願います。

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください