Renesas Synergy™

FAQ 2000290 : Cortex-R4 のシステム制御レジスタ(SCTLR)VEビットでIRQ割り込みを固定ベクタ(0x18)に設定できるでしょうか。

RZ/T1 は仕様上、SCTLR.VE = 0 の固定ベクタ設定は禁止です。
SCTLR.VE = 1 の設定である、VICコントローラからのオフセットアドレス提供のみ可能です。
オフセットアドレスは VADnレジスタ(n : ベクタ番号)で指定可能です。

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください