Renesas Synergy™

FAQ 2000296 : ポートへの入力信号がなまっている場合、問題になるでしょうか。

入力信号の立ち上がりや立ち下がりが緩やかな場合はノイズの影響を受けやすくなり、High、Lowレベルの判定に影響を及ぼす可能性があります。
また中間電位に留まる時間が長くなり貫通電流が流れる可能性が高くなります。
このため規定はありませんが、一般的にも入力信号の傾きを緩やかにすることは推奨しません。

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください