Renesas Synergy™

FAQ 2000297 : 5V トレラント対応ポートは兼用端子機能に設定時も有効でしょうか。

はい、汎用入出力以外の兼用端子として使用時も 5V トレラントは有効です。

5V トレラント対応ポートの注意事項として、VCCQ33 = 3.0 Vに満たない条件では、5V トレラント対応ポートの定格値は3.6Vになるためご注意ください。

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください