Renesas Synergy™

FAQ 2000293 : 未使用端子の処理で、なぜ端子をオープンとしていいのでしょうか。また抵抗なしにGNDへ直結していいでしょうか。

はい、オープンで問題ありません。RZ/T1は多くの端子がリセット解除時に PDRレジスタの設定で Hi-Z入力保護となるため、端子をオープン(解放)とした場合も中間電位による貫通電流が流れないためです。

一方、GNDへ直結した場合は暴走時に該当端子が Highレベル出力となった場合に、大きな電流が流れてしまう場合があります。
このためオープンとしない場合は、抵抗を挿入してプルダウンもしくはプルアップ処理頂くことを推奨します。

未使用時の端子処理の詳細につきましてはRZ/T1グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア(R01UH0483)の「17.4 未使用端子の処理」 をご参照願います。

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください