Renesas Synergy™

FAQ 2000291 : ローダ用パラメータが何も書かれていないとどうなりますか。

ローダ用パラメータのチェックサムエラーまたはパラメータエラーが発生し、ブート処理内でループ実行に陥ります。
エラーが発生した場合は、アドレス 0080 09C4h にエラー情報が格納されます。

詳細につきましては RZ/T1グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア(R01UH0483)の
「3.5.7 ブート関連情報とエラー処理」 をご参照願います。

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください