Renesas Synergy™

FAQ 3000167 : CS+とE1エミュレータによるデバッグ回路の消費電流(RL78ファミリ)

Q: 質問

E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RL78接続時の注意事項)に
「また、オンチップ・デバッグ中はデバイス内にあるオンチップ・デバッグ用回路が動作しています。このため消費電流が増加します。」
との記述がありますが、マイコンのデバッグ回路による消費電流の増加については、どれくらいを見込んでおけば良いでしょうか?


A: 回答

消費電流の規定はありません。
消費電流の評価を行いたい場合は、E1/E20/E2 Liteを接続せずに行ってください。

【ご参考】
E1/E20エミュレータ, E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊 (RL78接続時の注意事項) P.27

 

適用製品

E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
E1 [R0E000010KCE00]
CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください