Renesas Synergy™

FAQ 3000164 : RXコンパイラのFPUのOFF方法(CC-RX)

Q: 質問

RX231のプログラムを開発しています。RX111への変更を考えており、RX231のFPUを使用しないコードを出力したいのですが、可能でしょうか?


A: 回答

はい、可能です。
コンパイラの最適化オプション -nofpuをご指定してください。

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください