Renesas Synergy™

FAQ 3000154 : Renesas Flash Programmer(RFP)のライセンスの取り消し方法

Q: 質問

Renesas Flash Programmer(RFP) V3を使用しています。ライセンスの取り外し方を教えてください。

 


A: 回答

下記ファイルを削除いただくことで登録解除されます。


C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\Renesas Flash Programmer
rfp_v3_data

 

適用製品

Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください