Renesas Synergy™

FAQ 3000169 : RH850/F1Lのパフォーマンス測定(CS+)

Q: 質問

E1エミュレータについて、RH850/F1Lでパフォーマンス測定は可能でしょうか。
※2点間の時間計測を実施したい為です。


A: 回答

RH850/F1LとE1エミュレータで統合開発環境CS+ V3.01.00以降であれば、2点間の時間測定およびホットプラグインは可能です。

設定方法は、下記のユーザーズ・マニュアルをご参照ください。
  統合開発環境CS+ ユーザーズ・マニュアル RH850デバッグ・ツール編
  2.14.1 任意区間のパフォーマンス計測をする

なお、E2エミュレータでも測定が可能です。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1エミュレータ
E2エミュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください