Renesas Synergy™

FAQ 3000166 : 対応文字コード(CA78K0R)

Q: 質問

RL78のコンパイラCA78K0Rを使用しています。
ソースファイルの文字コードをUTF-8に変換し、ビルドしたところ、ビルドが失敗しました。
CA78K0Rは、どの文字コードに対応していますか?


A: 回答

下記の文字コードに対応しております。
 SJIS コード
 EUC コード
なお、CC-RLであれば、UTF-8の選択も可能です。

 

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください