Renesas Synergy™

FAQ 3000165 : 対応文字コード(CC-RX)

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXはどの文字コードに対応していますか?


A: 回答

下記の文字コードに対応しております。
 EUC コード
 SJIS コード
 UTF-8 コード
 Big5 コード
 GB2312 コード

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください