Renesas Synergy™

FAQ 3000163 : 統合開発環境CS+の起動時に生成されるファイル

Q: 質問

CS+が起動時に生成するファイルで、削除していても次回起動時に自動的に生成される物は何でしょうか?


A: 回答

CS+では、"xxxx.mtud"というファイルが起動時に自動生成されます。

※"xxxx.mtud"は、パネル位置やブレークポイント位置等のプロジェクト設定情報を格納しており、削除されている場合はデフォルトの設定で起動し、新たにファイルを自動生成します。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください