Renesas Synergy™

FAQ 3000162 : DTCベクタテーブルの一部分を作成するには?(CC-RX)

Q: 質問

DTCベクタテーブルを用意する際、すべての割り込み要因に対応するテーブルを確保、作成しなければならないのでしょうか?
DTCに使う割り込み要因が一つの場合、テーブル領域を小さくする方法を教えて教えてほしいです。


A: 回答

#pragma address で使用したいDTCベクタアドレスを指定し、転送情報先頭アドレスを設定することで、使用したい割り込み要因のみのDTCテーブルが作成できます。

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください