Renesas Synergy™

FAQ 3000161 : インクルードファイルの見つからないソースの再コンパイルの抑止方法(CS+)

Q: 質問

ビルド自体はできますが、依存関係の解決で見つからないファイルはいつもファイルの変更有とCS+の環境は判断するようで、ビルドにも関わらず、不必要な再コンパイルが常に走ってしまっています。
再コンパイルを抑止する方法はありますか。


A: 回答

CS+のビルド・ツールプロパティの

[共通オプション]タブ->[ビルド方法]-> [インクルード・ファイルが見つからないソースの扱い]を
「再コンパイル/アセンブルしない」

に変更してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください