Renesas Synergy™

FAQ 3000160 : インターネットを介したコンパイラのフローティングライセンス取得

Q: 質問

フローティングライセンスに関して、グローバルIPアドレスを指定出来ればライセンスの取得は可能でしょうか?
また、海外からもフローティングライセンスを取得できますか?


A: 回答

ライセンスサーバーとクライアントPCがネットワークで接続できれば取得可能です。
ライセンス・マネージャを弊社WEBサイトからダウンロードすることで、ライセンスサーバーとクライアントPC間の接続確認は可能です。
ライセンス取得までの確認はできませんが、フローティング・ライセンスを使用できる環境か否かを確認頂けますのでお試し下さい。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください