Renesas Synergy™

FAQ 3000159 : RX用オンチップデバッキングエミュレータのマイコンのROM,RAMの占有

Q: 質問

RX用オンチップデバッキングエミュレータ使用時、マイコンのROM,RAM領域を占有していますか?


A: 回答

ROMに関しては使用しておりません。RAMに関してはワークRAM領域として、デバッガ設定時に指定した領域を使用します。
メモリ内容の退避・復帰が行われるためユーザ・プログラムでもこの領域を使用できますが,ワークRAMに配置する領域は,以下の用途では使用できません。
-DMAまたはDTC機能の転送元・転送先
-DTCベクタテーブル,および転送情報配置アドレス
-DMAC,DTC起動要因の割り込みベクタ

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E20 [R0E000200KCT00]
E1 [R0E000010KCE00]
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください