Renesas Synergy™

FAQ 3000158 : データフラッシュの書き換え、消去(RL78ファミリ)

Q: 質問

RL78ファミリのデータフラッシュメモリの書き換え、消去等の仕様はデータフラッシュライブラリType4を参照すればよろしいでしょうか。
また、あらかじめ準備されているライブラリ関数を用いれば、データフラッシュメモリの読み書きができるのでしょうか。


A: 回答

RL78ファミリのデータフラッシュメモリの書き換え、消去等に関しては、データフラッシュライブラリType4のユーザーズマニュアルをご参照ください。

データフラッシュライブラリType4のライブラリ関数を使用することで読み書きが可能です。

 

適用製品

データフラッシュライブラリ
RL78 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください