Renesas Synergy™

FAQ 3000157 : コード生成ツール出力ファイルのユーザ・コード記述用のコメント

Q: 質問

コード生成ツールのユーザ・コード記述用のコメントについてですが、
コード生成で作成される割り込み関数には、この記述用コメントがないようですが割り込み関数では使えないのでしょうか?
割り込み関数の上書きを抑止したいのですが、方法はありませんでしょうか?

/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* End user code. Do not edit comment generated here */


A: 回答

コード生成で作成される割り込み関数には、記述用コメントがなく、割り込み関数の上書きを抑止する方法はありません。

割り込み関数内からユーザ処理用にコールバック関数を呼んでいます。ユーザ処理用コールバック関数に処理を書いてください。

もしくは、コード生成プロパティより「API関数の出力制御」で"初期化関数のみを出力する" を選択しますと、お客様で割り込みハンドラを自由に記述可能です。

下記FAQもご参照ください。

FAQ 1011723 :
コード生成プラグイン、またはAP4で生成したソースコードを変更しても、再度コード生成を実行すると、元に戻ってしまいます。

 


適用製品

e² studio

CS+ (旧 CubeSuite+)

コード生成支援ツール

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください